他のプロジェクトのビルド・オプションを現在のプロジェクトにインポートすることができます。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[ビルド・オプションのインポート...]を選択すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
![](ProjectOperation_Jpn-86.gif)
ダイアログ上で[はい]をクリックすると,ビルド・オプションのインポート ダイアログがオープンします。
![](ProjectOperation_Jpn-87.gif)
ダイアログ上でビルド・オプションのインポート対象となるプロジェクト・ファイルを選択し,[開く]ボタンをクリックしてください。
選択したプロジェクト・ファイルのビルド・オプションを現在のプロジェクトにインポートします。
インポート対象となるビルド・オプションは,ビルド・ツールのプロパティで設定した全体オプションのみです。 |