ライセンス・マネージャは,ルネサス エレクトロニクス製マイコン用統合開発環境CS+およびe2 studioに関連するツールを使用するために必要なノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスを管理する機能を提供します。
ノードロック・ライセンスとは,ソフトウエアのライセンスをクライアントのライセンス・マネージャで管理し,ライセンス・キーを登録したクライアントで,リンク可能なコード・サイズ制限を解除するなど,ライセンスに対応した機能を使用することができるライセンス方式です。
![](LicenseManager_Jpn-1.gif)
フローティング・ライセンスとは,ソフトウェアのライセンスをサーバで管理し,ネットワークに接続されたどのコンピュータでも,ライセンス数の範囲内でソフトウェアを使用することができるライセンス方式です。
![](LicenseManager_Jpn-2.gif)
フローティング・ライセンスは,ネットワーク上のサーバに接続された状態でなければ使用できません。
ネットワーク環境から切断された状態でライセンスを使用するために,一定期間ライセンスを占有する仕組みがオフライン使用モードです。
![](LicenseManager_Jpn-3.gif)
ノードロック・ライセンスおよびフローティング・ライセンスには,1年間の使用期限が設定された期間ライセンスがあります。使用期限を過ぎた期間ライセンスではライセンス対象の開発ツールは使用できません。期限の有無を区別するため,期間ライセンスには「(annual)」,期限のないライセンスには「(permanent)」を付けて表記します。