2. 7 解析情報の復元
リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されている
ボタンを押下することにより保存した解析情報については,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されているドロップダウン・リストから[他のトレース・データを開く...],または[タスク・アナライザ・トレース・データ名]を選択することにより,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに復元することができます。

なお,ドロップダウン・リストで[他のトレース・データを開く...]を選択した場合は,該当メニューを選択した際にオープンするファイルを開く ダイアログでタスク・アナライザ・トレース・データが格納されているフォルダ,およびファイルを選択/指定します。