プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。

プロジェクトの構成要素として,次の解析ツールのノードを表示します。
ノードを選択すると,解析ツールの詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。 |
[プログラム解析(解析ツール)]ノードをマウスで右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューの各項目,および機能は次のとおりです。
関数一覧 パネルをオープンします。 |
||
変数一覧 パネルをオープンします。 |
||
解析グラフ パネルをオープンします。 |
||
コール・グラフ パネルをオープンします。 |
||
クラス/メンバ パネルをオープンします。 |
||
解析ツールの詳細情報(プロパティ)をプロパティ パネルに表示します。 |