ビルド・ツールが出力するロード・モジュール・ファイル,ヘキサ・ファイル,ライブラリ・ファイルは,デフォルトで次の名前を設定しています。
ロード・モジュール・ファイル名 : %ProjectName%.abs
ライブラリ・ファイル名 : %ProjectName%.lib
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択します。
[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティにおいて,変更するロード・モジュール・ファイル名を入力してください。

%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。
%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。
%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティでも,同様に変更することができます。 |
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。
[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティにおいて,変更するヘキサ・ファイル名を入力してください。

%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。
%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。
%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ヘキサ出力)]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティでも,同様に変更することができます。 |
なお,[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティを変更すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

ダイアログ上で[はい]を選択すると,[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティで選択したフォーマットに応じて,出力ファイル名の拡張子を変更することができます。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。
[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティにおいて,変更するライブラリ・ファイル名を入力してください。

%ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。
%MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。
%ProjectName% : プロジェクト名に置換します。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(ライブラリ生成)]カテゴリの[出力ファイル名]プロパティでも,同様に変更することができます。 |
なお,[出力ファイル・フォーマット]プロパティを変更すると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

ダイアログ上で[はい]を選択すると,[出力ファイル・フォーマット]プロパティで選択したフォーマットに応じて,出力ファイル名の拡張子を変更することができます。