クロック・ソースを設定します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_cgc.h"
MD_STATUS R_CGC_Set_ClockMode ( clock_mode_t mode );
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       I  | 
    
       clock_mode_t mode;  | 
    
       クロック・ソースの種類 MAINCLK :メイン・クロック発振器 SUBCLK :サブクロック発振器 PLLCLK :PLL回路 HOCO :高速オンチップ・オシレータ LOCO :低速オンチップ・オシレータ  | 
[戻り値]
| 
       マクロ  | 
    
       説明  | 
| 
       MD_OK  | 
    
       正常終了  | 
| 
       MD_ERROR1  | 
    
       異常終了  | 
| 
       MD_ARGERROR  | 
    
       引数 mode の指定が不正  | 
使用例
メイン・クロック発振器の停止を検出すると高速オンチップ・オシレータクロックに切り替える
[GUI設定例]
| 
       クロック発生回路  | 
    ||||
| 
       CGC  | 
    
       使用する  | |||
| 
       メインクロック発振器強制発振  | 
    
       使用しない  | |||
| 
       メインクロック発振源  | 
    
       発振子  | |||
| 
       メインクロック発振源 周波数  | 
    
       24(MHz)  | |||
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       発振安定時間  | 
    
       11000(μs) (実際の値:11090.909 μs)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       発振停止検出  | 
    
       有効 (発振停止検出割り込みを許可)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       OSTDI 優先順位  | 
    
       レベル15  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       PLL 動作  | 
    
       使用しない  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       SubCLK 動作  | 
    
       使用しない  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       HOCO 動作  | 
    
       使用する  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       HOCO 周波数  | 
    
       16 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       LOCO 動作  | 
    
       使用する  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       LOCO 周波数  | 
    
       240 (kHz)  | 
| 
       IWDT 動作  | 
    
       使用しない  | |||
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       クロックソース  | 
    
       メインクロック発振器  | 
| 
       システムクロック(ICLK)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | |||
| 
       周辺モジュールクロック(PCLKA)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | |||
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       周辺モジュールクロック(PCLKB)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       周辺モジュールクロック(PCLKC)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       周辺モジュールクロック(PCLKD)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       外部バスクロック選択(BCLK)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       FlashIFクロック(FCLK)  | 
    
       x 1/4 6 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       USBクロック(UCLK)  | 
    
       x 1/3 8 (MHz)  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       RTCクロック設定  | 
    
       使用しない  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       BCLK 動作  | 
    
       使用しない  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       SDCLK 動作  | 
    
       使用しない  | 
| 
       
  | 
    
       
  | 
    
       
  | 
    
       デバッグインタフェース設定  | 
    
       使用しない  | 
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_cgc_user.c
static void r_cgc_oscillation_stop_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Change clock generator operation mode */
R_CGC_Set_ClockMode(HOCO);
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}