動作モード、およびデータ演算を行うデータの初期値を設定します。
備考1. 動作モード mode にデータ比較モード COMPARE_MISMATCH、または COMPARE_MATCH が指定された場合、基準となる 16 ビットのデータ value が DOC データ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。
備考2. 動作モード mode にデータ加算モード ADDITION、またはデータ減算モード SUBTRACTION が指定された場合、初期値として 16 ビットのデータ value が DOC データ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。
[指定形式]
#include "r_cg_doc.h"
void R_DOC_SetMode ( doc_mode_t mode, uint16_t value );
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
doc_mode_t mode; |
動作モード(検出条件を含む)の種類 COMPARE_MISMATCH :データ比較モード(不一致) COMPARE_MATCH :データ比較モード(一致) ADDITION :データ加算モード SUBTRACTION :データ減算モード |
|
I |
uint16_t value; |
データ演算を行うデータの初期値 |
[戻り値]
なし