変換結果を獲得します。
[指定形式]
#include "r_cg_s12ad.h"
void R_S12ADn_Get_ValueResult ( ad_channel_t channel, uint16_t * const buffer );
備考 n はユニット番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
ad_channel_t channel; |
チャネル番号 ADCHANNEL0 :入力チャネル AN000 ADCHANNEL1 :入力チャネル AN001 ADCHANNEL2 :入力チャネル AN002 ADCHANNEL3 :入力チャネル AN003 ADCHANNEL4 :入力チャネル AN004 ADCHANNEL5 :入力チャネル AN005 ADCHANNEL6 :入力チャネル AN006 ADCHANNEL7 :入力チャネル AN007 ADCHANNEL8 :入力チャネル AN008 ADCHANNEL9 :入力チャネル AN009 ADCHANNEL10 :入力チャネル AN010 ADCHANNEL11 :入力チャネル AN011 ADCHANNEL12 :入力チャネル AN012 ADCHANNEL13 :入力チャネル AN013 ADCHANNEL14 :入力チャネル AN014 ADCHANNEL15 :入力チャネル AN015 ADCHANNEL16 :入力チャネル AN016 ADCHANNEL17 :入力チャネル AN017 ADCHANNEL18 :入力チャネル AN018 ADCHANNEL19 :入力チャネル AN019 ADCHANNEL20 :入力チャネル AN020 ADTEMPSENSOR :拡張アナログ入力 (温度センサ出力) ADINTERREFVOLT :拡張アナログ入力 (内部基準電圧) |
|
O |
uint16_t * const buffer; |
獲得した変換結果を格納する領域へのポインタ |
[戻り値]
なし