-   
 
   cre_mtx
   acre_mtx
  
    -   
  
 
 ER      cre_mtx ( ID mtxid, T_CMTX *pk_cmtx );
 ER_ID   acre_mtx ( T_CMTX *pk_cmtx );
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      mtxid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 T_CMTX  *pk_cmtx;
 
 | 
    
 | 
  
 
 
  
  
    
 typedef struct  t_cmtx {
         ATR     mtxatr;         /*ミューテックス属性*/
         PRI     ceilpri;        /*上限優先度*/
 } T_CMTX;
 
 | 
  
 
 本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
 
 cre_mtxは,指定された
mtxidのミューテックスを
pk_cmtxで指定された内容で生成します。acre_mtxは
pk_cmtxで指定された内容でミューテックスを生成し,生成したミューテックスIDを返します。
 
 1 )	 ミューテックス属性(
mtxatr)
mtxatrにはTA_CEILINGのみを指定できます。
 
 備考	 ミューテックスの待ちキューの順序はタスクの現在優先度順です。ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順です
 
 2 )	 上限優先度(
ceilpri)
ミューテックスをロックしたタスクの現在優先度は,
ceilpriに高められます。
ceilpriに指定可能な範囲は,1~
TMAX_TPRIです。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 acre_mtxの正常終了(生成されたミューテックスID)
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
  
 -	 呼び出しタスクからの pk_cmtxが示す領域に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 |