-   
   get_ims
   iget_ims
  
    -   
  
 ER      get_ims ( IMASK *p_imask );
 ER      iget_ims ( IMASK *p_imask );
 PSWレジスタのIPLビット値を,
p_imaskで指定された領域に格納します。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,コンテキスト・エラーは検出されません。
 
 備考2	 コンパイラが提供する以下の組み込み関数を使用すると,本サービス・コールよりも高速にPSWレジスタのIPLビット値を取得することができます。組み込み関数の詳細は,「CubeSuite+ RXコーディング編」を参照してください。
 
 -	 get_ipl() :PSWレジスタのIPLビットの参照
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 呼び出しタスクからのp_imask が示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
 |