-   
 
   vrst_mpl
  
    -   
  
 
 ER      vrst_mpl ( ID mplid );
 mplidで指定された可変長メモリ・プールをリセットします。
 
 可変長メモリ・ブロックの獲得を待っていたタスクの待ち状態は解除され,戻り値としてEV_RSTが返されます。
 
 備考1	 すでに獲得されていた可変長メモリ・ブロックはすべて,対象可変長メモリ・プールに返却されます。このため,本サービス・コール以降はそれらの可変長メモリ・ブロックにアクセスしてはなりません。
 
 備考2	 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	  mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。
  
 |