-   
   dly_tsk
  
    -   
  
 ER      dly_tsk ( RELTIM dlytim );
 自タスクを
dlytimで指定された遅延時間が経過するまでの間,RUNNING状態からWAITING状態(時間経過待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,時間経過待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
 備考	 
dlytimに0を指定すると,次回の基本クロック割り込み発生までが遅延時間となります。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  |  |