CC-RLは,次の特長を備えています。
(1) | C90, C99およびC++14に準拠した言語仕様 |
C言語仕様は,C90およびC99規格に準拠しています。
C++言語仕様は,C++14規格に準拠しています。
大域最適化を含む高度な最適化を適用します。
これにより,コード・サイズ,および実行速度に優れたコードを生成します。
オブジェクトコード・フォーマットには業界標準であるELFを採用しています。また,デバッグ情報には業界標準フォーマットであるDWARF2/3を採用しています。
ルネサス エレクトロニクス製ツール,およびパートナー製ツールとの連携による静的解析機能などを提供します。