アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。
[指定形式]
 
コンパイル・ドライバが設定したアセンブラ・オプションのみをアセンブラに渡します。
[詳細説明]
-  | アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルfileで指定します。  | 
 
-  | 本オプションを複数指定した場合は,すべてのサブコマンド・ファイルを有効とします。  | 
 
[使用例]
-  | アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルcommand_asm.txtで指定します。  | 
 
>ccrl -asmcmd=command_asm.txt -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf 
 |