各セクションの先頭/最終アドレス、サイズ、種別をアドレス順に出力します。
リンケージマップ情報の出力例を示します。
*** Mapping List ***
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SECTION START END SIZE ALIGN ATTRIBUTE
P
00001000 00001000 1 1 CODE
C
00001004 00001007 4 4 ROMDATA
D_2
00001008 000014dd 4d6 2 ROMDATA
B_2
000014de 000050b3 3bd6 2 DATA
|
|
|
|
|
|
セクション名を表示します
|
|
|
先頭アドレスを表示します
**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています
|
|
|
最終アドレスを表示します
**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています
|
|
|
セクションサイズを表示します
|
|
|
セクションのアライメント数を表示します
|
|
|
再配置属性を表示します
|
注 | リンク後にアドレスが確定したコードセクションのアライメント数は、big-endianを選択した場合、コンパイルおよびアセンブル時のアライメント数に関わらず4の倍数で表示されます。 |