RI850V4の拡張サービス・コール・ルーチン情報(機能コード,起動アドレスなど)を表示します。
図A―26 [拡張サービス・コール・ルーチン]タブ
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI850V4の拡張サービス・コール・ルーチン情報(機能コード,起動アドレスなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
アイコン,および拡張サービス・コール・ルーチンの機能コードを以下の形式で表示します。

機能コード
|
|
拡張サービス・コール・ルーチンの起動アドレスを表示します。
|
|
拡張サービス・コール・ルーチンの記述言語を表示します。
|
|
|
|
|
備考 拡張サービス・コール・ルーチン情報(機能コード,起動アドレスなど)の各セルをダブルクリックした際には,拡張サービス・コール・ルーチンのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エディタ パネルをオープンし,拡張サービス・コール・ルーチンのソースを表示します。
|
|
逆アセンブル パネルをオープンし,拡張サービス・コール・ルーチンの逆アセンブル結果を表示します。
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|