|
[データフラッシュ・エミュレーション設定]タブ【IECUBE】
|
[データフラッシュ・エミュレーション設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。
(1) [データフラッシュ・エミュレーション]
(2) [書き込み時間設定]
(3) [マクロ・サービス・エラー]
[各カテゴリの説明]
データフラッシュ・エミュレーション機能に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
データフラッシュ・エミュレーションを行う
|
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用します。
|
|
いいえ
|
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用しません。
|
データフラッシュ・メモリへの書き込み時間に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
データフラッシュ・メモリへの書き込み時間
|
データフラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間のシミュレート値を選択します。
|
|
デフォルト
|
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
リトライなし
|
リトライ回数を0とし,遅延時間=0(書き込み時間最速)とします。
|
|
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
|
使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。
|
|
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数
|
使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。
|
|
リトライ回数最大
|
リトライ回数を最大とし,遅延時間を最大(書き込み時間最長)とします。
|
|
書き込み対象アドレス
|
書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。
|
|
デフォルト
|
F1000
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0xF1000~0xFFFFFの16進数
|
|
書き込み対象アドレスのマスク値
|
書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。
|
|
デフォルト
|
0
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFの16進数
|
データフラッシュ・マクロ・サービスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
このカテゴリ内の各プロパティを設定することにより,通常のエミュレーションでは返ることのないエラー値を強制的に返すことができます。
|
マクロ・サービス・エラー
|
エミュレートを行うデータフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを選択します。発生させるエラーの種類は,サブプロパティとして4パターン([0]/[1]/[2]/[3])まで指定することができます。
|
|
発生させるエラー
(サブプロパティ)
|
発生させるエラーの種類を指定します。
|
|
デフォルト
|
エラーを発生させない
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
エラーを発生させない
|
|
FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す
|
|
FlashWrite で書き込みエラーを返す
|
|
FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す
|
|
エラー対象のアドレス
(サブプロパティ)
|
エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内のアドレスを指定します。
なお,このプロパティは,[発生させるエラー]サブプロパティにおいて[エラーを発生させない]以外を指定した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
F1000
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0xF1000~0xFFFFFの16進数
|
|
アドレスのマスク値
(サブプロパティ)
|
エラーを発生させるアドレスのマスク値を指定します。
なお,このプロパティは,[発生させるエラー]サブプロパティにおいて[エラーを発生させない]以外を指定した場合のみ表示されます。
|
|
デフォルト
|
0
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0x0~0xFFFFFの16進数
|