収集したトレース・データの内容をクリアするには,ツールバーの 
 ボタンをクリックします。
ただし,トレーサが動作中は無効となります。
備考 1.  | 【IECUBE】【シミュレータ】 
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[トレース]カテゴリ内の[実行前にトレース・メモリをクリアする]プロパティにおいて,[はい]を選択している場合は,プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます。  | 
 
備考 2.  | 【E1】【E20】【EZ Emulator】【COM Port】 
プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます(固定)。  |