2.3 Python 3実行環境からCS+を制御する
CS+をPython 3のスクリプトで制御することができます。
ここでは,コマンドプロンプトからCS+を制御する手順を説明します。
(1) | CS+のPythonコンソールで、外部通信機能のサーバを開始します。 |
>> server.Start()
(2) | コマンドプロンプトからPython を実行します。 |
(3) | "integration_service"フォルダをパスの設定に追加します。 |
(4) | Import文でcsplusモジュールをインポートします。 |
(5) | csplusモジュールの関数を呼び出してCS+を制御します。最初にconnect()関数を呼び出す必要があります。 |
>>> import sys
>>> sys.path.append("C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Plugins\PythonConsole\integration_service")
>>> import csplus
>>> csplus.connect()
>>> session_id = csplus.launch_debug_session("")
>>>
|
csplusモジュールの関数については、C. Python 3実行環境との外部通信機能/csplusモジュール関数を参照してください。