メモリ・マッピング・プロファイラ パネルに表示する列の並び替え,または表示/非表示を設定します。
また,パネルにおいて表示方法をカスタマイズする操作を行っている場合は,本ダイアログにてそれらのカスタマイズをすべてデフォルトの状態に戻すことができます。

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルにおいて, |
メモリ・マッピング・プロファイラ パネルで表示可能な列をリスト表示します。
なお,リスト内の列の表示順,およびチェック・ボックスの状態は,パネルにおける現在の表示順,および表示/非表示の状態と同等です。
メモリ・マッピング・プロファイラ パネルにおける列の並び替え |
以下の方法により,パネルに表示している列を並び替えることができます。
メモリ・マッピング・プロファイラ パネルにおける列の表示/非表示の設定 |
以下のいずれかの方法により,パネルに表示する列を設定することができます。
以下の方法により,パネルに表示しない列を設定することができます。
メモリ・マッピング・プロファイラ パネルの列の表示順,および表示/非表示の設定をデフォルトの状態に戻します。 |
|