CS+を使用する際のワン・ポイント・アドバイスを表示します。

[起動時に表示しない]をチェックしていない場合,CS+起動時に自動的にオープン |
CS+を使用する際のワン・ポイント・アドバイスをランダムに表示します(編集不可)。
本ダイアログで現在表示しているページ番号と,ページ切り替え用の以下のボタンを表示します。
起動時,メイン・ウインドウが表示された際に,本ダイアログを自動的にオープンします(デフォルト)。 |
この設定は,オプション ダイアログ の [全般 - 起動と終了]カテゴリでも設定ができます。 |