バッチ・ビルドとは,プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)が持つビルド・モードを一括して,ビルド/リビルド/クリーンを行う機能です。
[ビルド]メニュー→[バッチ・ビルド...]を選択すると,バッチ・ビルド ダイアログがオープンします。
ダイアログ上には,現在開いているプロジェクトが持つメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトの名前と,それらが持つビルド・モード,定義マクロ(デバッグ専用プロジェクトを対象としている場合は無効の項目です)の組み合わせの一覧を表示します。
バッチ・ビルドを行いたいメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトとビルド・モードの組み合わせをチェック・ボックスにより選択し,[ビルド]/[リビルド]/[クリーン]ボタンをクリックしてください。
ビルド : 「E.5.1 ビルドを実行する」参照  | 
リビルド : 「E.5.2 リビルドを実行する」参照  | 
クリーン : 「E.5.3 クリーンを実行する」参照  | 
バッチ・ビルド順は,プロジェクトのビルド順に従い,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順となります。  | 
デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトを選択した場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるビルド/リビルド/クリーンを実行します(ビルド/リビルド/クリーン機能についての詳細は,「2.8 ビルドを実行する」を参照してください)。  |