プロジェクト・ツリー上のボタンで,ファイル,およびカテゴリ・ノードの表示順を変更することができます。
図 2.59 | ツールバー(プロジェクト・ツリー パネル) |
プロジェクト・ツリー パネルのツールバーで,以下のいずれかのボタンを選択してください。
|
|
|
|
|
カテゴリ・ノード,およびファイルを名前順でソートします。
: 昇順
: 降順
: 昇順
|
|
|
カテゴリ・ノード,およびファイルをタイムスタンプ順でソートします。
: 降順
: 昇順
: 降順
|
|
|
カテゴリ・ノードとファイルをユーザが指定した順で表示します(デフォルト)。
カテゴリ・ノード,およびファイルをドラッグ・アンド・ドロップすることにより,表示順を任意に変更することができます。
|