既存のプロジェクトは,プロジェクト・ファイルを指定して開きます。
[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]を選択すると,プロジェクトを開く ダイアログがオープンします。

ダイアログ上で,該当プロジェクト・ファイルを指定し,[開く]ボタンをクリックしてください。
最近使ったプロジェクト(最も新しいものから4つまで)については,メニューから直接開くことができます。
[ファイル]メニュー→[最近使ったプロジェクト]を選択すると,最近使ったプロジェクトのパスが新しいものから順に4つまでカスケード・メニュー表示されます。開きたいプロジェクトのパスを選択してください。

[プロジェクト]メニュー→[お気に入りのプロジェクト]を選択すると,お気に入りメニューに登録しているプロジェクトのパスがカスケード・メニュー表示されます。開きたいプロジェクトのパスを選択してください。