コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ
以下に,コード生成がコンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.29 コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。 | |
|
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
コンバータ割り込みINTCMPnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を開始します。 | |
|
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を終了します。 | |
|
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。 | |
|
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。 | |
|
6相PWMオプション・ユニットに対する入力クロックを供給します。 | |
|
6相PWMオプション・ユニットに対する入力クロックを停止します。 |