Everything

-AVOID_SADDR_STACK【V1.15.00以降】


スタック領域は,SADDR領域を除いて設定します。

[指定形式]

-AVOID_SADDR_STACK

 

-

省略時解釈

スタック領域はSADDR領域を含めた範囲を設定します。

[詳細説明]

-

スタック領域の__STACK_ADDR_STARTシンボルと__STACK_ADDR_ENDシンボルは,SADDR領域を除いて設定します。

[使用例]

-

スタック領域は,SADDR領域を除いた領域を設定します。

> rlink a.obj b.obj -device=dr5f10a6e.dvf -auto_section_layout -avoid_saddr_stack

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

-deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。