実行系イベントのアドレス条件およびパス・カウント条件を編集することができます。
実行系イベントは,イベント パネルにおいて次の操作により表示される実行イベント詳細設定 ダイアログにて編集します。
|
ハードウエア・ブレーク
|
編集したいハードウエア・ブレークにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」を選択
|
|
トレース
|
編集したいトレース内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」を選択
|
|
組み合わせブレーク
【E1】【E20】
|
編集したい組み合わせブレーク内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」を選択
|
|
タイマ計測
|
編集したいタイマ計測内の実行系イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」を選択
|
[アドレス]カテゴリ内の[アドレス]プロパティに16進数の数値を入力してOKボタンをクリックしてください。
[パス・カウント]カテゴリ内の[パス・カウント]プロパティに10進数の数値を入力してOKボタンをクリックしてください。入力したパス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。
パス・カウントの指定可能値は,デバッグ・ツールにより次のように異なります。
注意 1. | 【E1】【E20】
パス・カウントは,全イベント(アクセス系イベント含む)中で1つのイベントに対してのみ1以外の値を指定可能です。
2つのイベントに1以外のパス・カウントを設定した場合,エラーとなります。 |
注意 2. | 【E1(Serial) / E20(Serial)【RX100シリーズ, RX26Tグループ以外のRX200シリーズ】】
パス・カウントは,1以外の値を指定できません。 |