Everything
 

[クイック置換]タブ


指定した文字列を検索したのち,置換文字列に置換します。

図 A.11

検索・置換 ダイアログ:[クイック置換]タブ

備考

このタブは,通常表示モードエディタ パネルから検索・置換 ダイアログが呼び出された場合のみ選択することができます。

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[編集]メニュー→[検索...],または[編集]メニュー→[置換...]を選択

-

[Ctrl]+[F]キー,[Ctrl]+[R]キー,[Ctrl]+[Shift]+[F]キーまたは,[Ctrl]+[Shift]+[R]キー

[各エリアの説明]

(1)

[検索する文字列]エリア

検索する文字列を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

デフォルトでは,キャレット位置の単語(変数/関数などを含む)を表示します。

ただし,文字列を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では,選択している文字列をデフォルトで表示します。

 

ボタンをクリックする際には,以下のワイルド・カードを選択できます。[検索条件]で“ワイルド・カード”が選択されている場合に有効となります。

-

# 任意の1桁の数字

-

* 0以上の任意の1文字

-

? 任意の1文字

-

[!] 文字セットに含まれない任意の1文字

-

[] 文字セットに含まれる任意の1文字

 

また, ボタンをクリックする際には,以下の正規表現を選択できます。[検索条件]で“正規表現”が選択されている場合に有効となります。

-

$ 行の末尾

-

( ) グループ キャプチャ

-

* 0以上

-

+ 1以上

-

. 任意の1文字

-

[] 文字セットに含まれる任意の1文字

-

[^] 文字セットに含まれない任意の1文字

-

\ エスケープ文字

-

\b 単語の境界

-

\n 改行

-

\s 空白

-

^ 行の先頭

-

| または

備考

正規表現についての詳細は,「B.正規表現の構文」を参照してください。

(2)

[置換後の文字列]エリア

置換する文字列を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

(3)

[検索場所]エリア

ドロップダウン・リストには,以下を表示します。

項目

動作

現在のパネル(パネル名)

最後にフォーカスのあった検索可能なパネル内で検索します。

ただし,最後にフォーカスのあったパネルが検索不可能な場合,またはそのパネルが存在しない場合は,この項目は無効となります。

(4)

[オプション]エリア

このエリアは,[オプション]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。

検索条件として以下のオプションを指定することができます。

(a)

[検索条件]

以下のいずれかをドロップダウン・リストより選択します。

項目

動作

プレイン・テキスト

[検索する文字列]エリアに指定した文字列をそのまま検索します。

ワイルド・カード

[検索する文字列]エリアに指定したワイルド・カードを使用して,文字列を検索します。

正規表現

[検索する文字列]エリアに指定した正規表現を使用して,文字列を検索します。

(b)

[ファイルの種類]

この項目は無効となります。

(c)

[大文字と小文字を区別する]

 

指定した文字列の大文字と小文字を区別して検索します。

 

指定した文字列の大文字と小文字を区別せず検索します(デフォルト)。

(d)

[単語単位]

 

指定した文字列を単語単位で完全に一致する箇所のみ検索します。

 

指定した文字列を含む箇所をすべて検索します(デフォルト)。

(e)

[置換前にファイルを開く]

この項目は無効となります。

[機能ボタン]

ボタン

機能

オプション

このタブ上の[オプション]エリアの表示/非表示を切り替えます。

前を検索

現在のキャレット位置から文頭方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します

次を検索

現在のキャレット位置から文末方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します

置換して次へ

(置換して前へ)

選択している文字列を指定した置換文字列に置換したのち,次(前)の候補を検索して選択状態にします

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。

指定した文字列が見つからなかった場合,メイン・ウインドウのステータスバー上に“指定文字列は見つかりませんでした。”と表示されます。

備考

[前を検索]/[次を検索]/[置換して次へ]ボタンクリック時,文字列エリア内のすべての検索する文字列を背景色ベージュ色で強調表示します(ワイルド・カードまたは単語単位の検索時を除く)。検索文字列の強調表示は[Esc]キー押下により解除されます。