Everything
 

[全般 - Pythonコンソール]カテゴリ


全般にかかわる設定のうち,Pythonコンソールに関連した設定を行います。

図 A.52

オプション ダイアログ([全般 - Pythonコンソール]カテゴリ)

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[オプション...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[表示桁数]

Pythonコンソールの表示桁数を指定します。

キーボードより5000~100000の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは10000が指定されています。

備考

本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewLine」でも設定/参照することができます。

(2)

[例外を発生させる]

 

Python関数の実行時に例外を発生させます。

 

Python関数の実行時に例外を発生させません(デフォルト)。

備考

本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ThrowExcept」でも設定/参照することができます。

(3)

[起動時に外部ツール連携機能を有効にする]

 

Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を有効にします(デフォルト)。

 

Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を無効にします。

備考

本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.UseRemoting」でも設定/参照することができます。

(4)

[アクティブ・プロジェクト変更時の表示をクリアする]

 

アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアします(デフォルト)。

 

アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアしません。

備考

本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ConsoleClear」でも設定/参照することができます。

(5)

[CS+用Python関数の実行結果を表示する]

 

CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示します(デフォルト)。

 

CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示しません。

備考

本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewOutput」でも設定/参照することができます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

すべて初期値に戻す

本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。

ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。

適用

変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。