Everything
2.4.2 実行速度を優先した最適化を行う

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。

実行速度を優先した最適化を行うには,[最適化]カテゴリの[最適化レベル]プロパティで[実行速度優先(-Ospeed)]を選択してください。

図 2.18

[最適化レベル]プロパティ(実行速度優先の場合)

備考

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[最適化レベル]プロパティでも,同様に設定することができます。