Everything
19.17 アラーム・ハンドラ情報(alarm_hand[])
ここでは,各アラーム・ハンドラを定義します。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
1 ) ID番号
- 説明
アラーム・ハンドラID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~255
- 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。
- 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。
2 ) ID名称(name)
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲
-
- 省略時の扱い
省略不可
3 ) アラーム・ハンドラの開始アドレス(entry_adderess)
- 説明
アラーム・ハンドラの実行開始関数を定義します。
- 定義形式
関数名
- 定義範囲
-
- 省略時の扱い
省略不可
4 ) 拡張情報(exinf)
- 説明
アラーム・ハンドラの拡張情報を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
0~0xFFFFFFFF
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用
- 備考
アラーム・ハンドラには,拡張情報が渡されます。