Everything

 

-MP【V1.06.00以降】


インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力します。

[指定形式]

-MP

 

-

省略時解釈

インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力しません。

[詳細説明]

-

依存関係ファイルに,インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力します。

-

-MMオプションが未指定の場合はこのオプションは無効になります。

[使用例]

asrh test.asm -MM -MP

<test.asm>

$INCLUDE "inc1.inc"
$INCLUDE "inc2.inc"

<inc2.inc>

$include "inc3.inc"

注

inc1.inc, inc3.incは空ファイルになります。

 

<出力内容>

test.obj: test.asm 
test.obj: inc1.inc
inc1.inc:
test.obj: inc2.inc
inc2.inc:
test.obj: inc3.inc
inc3.inc: