Everything

.weak【V2.07.00以降】


オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールからWEAKシンボルとして参照できるよう宣言します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.weak
シンボル名
[; コメント]

[機能]

-

オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールからWEAKシンボルとして参照できるよう宣言します。

[用途]

-

ほかのモジュールから参照されるシンボルを定義している場合には,そのシンボルを.public疑似命令または.weak疑似命令で外部定義宣言します。

[詳細説明]

-

オペランドに記述したシンボルをWEAKシンボル注として宣言します。

注

WEAKのバインディング・クラスを持つシンボルです。

-

.public疑似命令と次の点で異なります。

-

異なるモジュールに存在する同名シンボルに対して,それぞれに.public疑似命令を指定した場合,リンク時にエラーになります。

-

異なるモジュールに存在する同名シンボルに対して,一つに.public疑似命令を,他に.weak疑似命令を指定した場合,エラーにならず,.public疑似命令を指定したモジュールがリンクされます。

-

異なるモジュールに存在する同名シンボルに対して,それぞれに.weak疑似命令を指定した場合,エラーにならず,いずれか1つのモジュールがリンクされます。

-

.weak疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。

-

次のシンボルは,オペランドとして記述することはできません。

(a)

.set 疑似命令で定義したシンボル

(b)

セクション名

(c)

マクロ名