Everything

-change_message【V1.06以降】


メッセージレベルを変更します。

[指定形式]

-change_message=error[={num|num1-num2}[, ...]]

 

-

省略時解釈

メッセージレベルを変更しません。

[詳細説明]

-

指定した警告メッセージをエラーメッセージに変更します。
本オプションが対象とするメッセージ番号は,W0510000~W0549999です。

-

num,num1,num2には,メッセージ番号の下位5桁を指定します。
存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。

-

メッセージ番号を省略した場合は,すべてのメッセージ番号を指定したとみなします。

-

num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。

-

本オプションを複数指定した場合は,すべての指定が有効になります。