Everything
11.4.6 saddrアクセス範囲外のアドレスに関するエラー出力

-devオプションを指定している場合はsaddrアクセス範囲外のアドレスに対してエラーを出力しますが,-devオプションを指定していない場合はエラーを出力しません。

 

例

>ccrl -cpu=S3 file.asm -lnkopt=-start=.text/100,.bss/f9f34

        mov     a,!sym
        mov     a,sym           ; -devオプション指定時はエラー出力
 
        .section .bss, bss
sym:    .DS     (1)