Everything
 

-preinclude


<コンパイル・オプション / ソースオプション>

[指定形式]

-preinclude = <ファイル名>[,…]

[詳細説明]

-

指定したファイルの内容をコンパイル単位の先頭に取り込みます。

-

ファイル名が相対パス指定の場合は、次の順序でフォルダを検索します。

-

【V3.01.00以前】

-

コンパイル単位のあるフォルダ

-

includeオプション指定フォルダ

-

環境変数 INC_RX 指定フォルダ

-

【V3.02.00以降】

-

コンパイラを起動したフォルダ

-

ファイル名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。

[備考]

-

本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのファイルが取り込み対象となります。