Everything

-MM【V2.04.00以降】


<アセンブル・オプション / 依存関係ファイル出力指定オプション>

[指定形式]

-MM

 

-

省略時解釈

依存関係ファイルを出力しません。

[詳細説明]

-

makefileの書式で依存関係ファイルにアセンブル制御疑似命令.INCLUDEによる入力ファイルの依存関係を出力します。アセンブルは行いません。

-

出力されるファイルは入力ファイル名の拡張子をdepに置き換えたものとなります。

[例]

-

依存関係をtest.depに出力します。

asrx -isa=rxv3 test.src -MM

<test.src>

.include inc1.inc
.include inc2.inc
.END

<inc2.inc>

.include inc3.inc

注

inc1.inc, inc3.incは空ファイルになります。

 

<出力内容>

test.obj: test.src 
test.obj: inc1.inc
test.obj: inc2.inc
test.obj: inc3.inc

[備考]

-

入力ファイルが複数存在する場合は最後の入力ファイル分のみ依存関係ファイルを出力します。