コマンドライン、サブコマンドファイルで指定したオプション列を出力します。
オプション情報の出力例を示します(rlink -subcommand=test.sub -list -show指定時)。
(test.subの内容)
INPUT test.obj
*** Options ***
-subcommand=test.sub (1)
INPUT test.obj (2)
-list (1)
-show (1)
項番
説明
(1)
コマンドライン、サブコマンドで指定したオプション列を、指定順に出力します。
(2)
サブコマンドファイルtest.sub内のサブコマンドです。