Everything
5.5 予約語

アセンブラでは、アセンブラ制御命令やニーモニックなどと同一の文字列を予約語として扱います。予約語は特別な機能を持っているため、アセンブリ言語ファイル中でラベル名やシンボル名に使用することはできません。また、予約語は大文字と小文字を区別しません。"ABS"と"abs"は同じ予約語となります。

予約語には以下のものがあります。

(1)

アセンブラ疑似命令とアセンブラ制御命令

アセンブラ疑似命令及び制御命令と、“ピリオド(.) + アンダースコア(_)”で始まる一部文字列を予約語とします。

注

._ERROR, ._FILE, ._FUNC, ._LANG, ._LINE, ._LTYPEは互換性維持のための予約語になります。ユーザは定義及び参照することはできません。

(2)

ニーモニック

RXファミリのニーモニック全てを予約語とします。

(3)

レジスタ・フラグ名

RXファミリのレジスタ名およびフラグ名全てを予約語とします。

(4)

演算子

本章で説明している全ての演算子を予約語とします。

(5)

システムラベル

アセンブラが生成する、ピリオド2つから始まる名前をシステムラベルといい、システムラベルは全て予約語として扱います。