Everything
2.7.2.3 指定アドレスへ移動する

逆アセンブル・テキスト上の指定アドレスへの移動は,コンテキスト・メニューの[移動...]を選択することによりオープンする指定位置へ移動 ダイアログで行います。

このダイアログにおいて,次の手順で操作を行ってください。

図 2.29

逆アセンブル結果内のアドレスへ移動(指定位置へ移動 ダイアログ)

(1)

[アドレス/シンボル]の指定

キャレットを移動したいアドレスを指定します。

テキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。

備考

このテキスト・ボックスで[Ctrl]+[Space]キーを押下することにより,現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます(「2.20.2 シンボル名の入力補完機能」参照)。

(2)

[OK]ボタンのクリック

指定したアドレスへキャレットを移動します。