2.9.5.1
ブレーク・イベント(アクセス系)を設定する
変数,またはSFRへのアクセスで,プログラムの実行を停止させるブレーク・イベント(アクセス系)の設定は,次のいずれかの操作により行います。
注意 1. | 【シミュレータ】以外
32ビット(4バイト)の変数に対しては,ここで説明するアクセス系のブレーク・イベントの設定はできません。
また,16ビット(2バイト)の変数に対する1バイトでのアクセスの場合,そのアクセスを検出することはできません。 |
(1) | エディタ パネル/逆アセンブル パネル上の変数/SFRにブレーク・イベント(アクセス系)を設定する場合 |
操作は,ソース・テキスト/逆アセンブル・テキストを表示しているエディタ パネル/逆アセンブル パネル上で行います。
ソース・テキスト/逆アセンブル・テキスト上の任意の変数,またはSFRを選択したのち,目的のアクセス種別に従って,コンテキスト・メニューより次の操作を行います。
ただし,対象となる変数は,グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数のみとなります。
|
|
|
|
リード
|
[ブレークの設定]→[読み込みブレークを設定]/[読み込み組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
|
ライト
|
[ブレークの設定]→[書き込みブレークを設定]/[書き込み組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
|
リード/ライト
|
[ブレークの設定]→[読み書きブレークを設定]/[読み書き組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
注 | 【E1】【E20】
複数のブレーク・イベントを組み合わせてブレーク条件を設定することができる,組み合わせブレーク・イベントのための対象イベント条件として設定されます(「2.16.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」参照)。
ただし,選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ,この項目は表示されます。 |
なお,この際に,コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定した値で読み込み/書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値にかかわらず,選択している変数に読み込み/書き込みを行った場合にブレークします。
注意 1. | カレント・スコープ内の変数が対象となります。 |
注意 2. | ブレーク・イベントは,アドレス表示がない行上の変数/SFRを選択しても設定することはできません。 |
図 2.42 | エディタ パネル上の変数に対するハードウエア・ブレーク・イベント(アクセス系)の設定例 |
図 2.43 | エディタ パネル上の変数に対する組み合わせブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】 |
(2) | 登録したウォッチ式にブレーク・イベント(アクセス系)を設定する場合 |
操作は,ウォッチ パネル上で行います。
対象となるウォッチ式を選択したのち(複数選択不可),目的のアクセス種別に従って,コンテキスト・メニューより次の操作を行います。
ただし,対象となるウォッチ式は,グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数/SFRのみとなります。
|
|
|
|
リード
|
[アクセス・ブレークの設定]→[読み込みブレークを設定]/[読み込み組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
|
ライト
|
[アクセス・ブレークの設定]→[書き込みブレークを設定]/[書き込み組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
|
リード/ライト
|
[アクセス・ブレークの設定]→[読み書きブレークを設定]/[読み書き組み合わせブレークを設定]注を選択したのち,[Enter]キーを押下
|
注 | 【E1】【E20】
複数のブレーク・イベントを組み合わせてブレーク条件を設定することができる,組み合わせブレーク・イベントのための対象イベント条件として設定されます(「2.16.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」参照)。
ただし,選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ,この項目は表示されます。 |
なお,この際に,コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定した値で読み込み/書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値にかかわらず,選択しているウォッチ式に読み込み/書き込みを行った場合にブレークします。
注意 | カレント・スコープ内のウォッチ式が対象となります。
カレント・スコープ外のウォッチ式を対象とする場合は,スコープ指定したウォッチ式を選択してください。 |
図 2.44 | ウォッチ式に対するハードウエア・ブレーク・イベント(アクセス系)の設定例 |
図 2.45 | ウォッチ式に対する組み合わせブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】 |
以上の操作を行うことにより,ブレーク・イベント(アクセス系)が設定されると,イベント パネルにおいて,ハードウエア・ブレーク・イベント(アクセス系),または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内のアクセス系イベントとして管理されます(「2.16 イベントの管理」参照)。
図 2.46 | イベント パネルのハードウエア・ブレーク・イベント(アクセス系)の設定例 |
図 2.47 | イベント パネルの組み合わせブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】 |