Everything
2.19.1 マイコンの入出力波形を確認する

マイコンの入出力波形の確認は,シミュレータGUI ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンする,次のタイミングチャート ウインドウで行うことができます。

このウインドウでは,マイコンの端子に対する入力信号と出力信号をタイミング・チャートで表示します。

操作方法についての詳細は,タイミングチャート ウインドウの項を参照してください。

図 2.130

マイコンの入出力波形の確認(タイミングチャート ウインドウ)