Everything
 

フォーマット(IIC) ダイアログ


シリアル・インタフェース(IIC,IICA)用のシリアル・フォーマットの設定,変更を行います。

図 A.96

フォーマット(IICマスタ) ダイアログ

図 A.97

フォーマット(IICスレーブ) ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

IIC系シリアル・インタフェースを選択しているシリアル ウインドウにおける次のいずれか

-

[フォーマット]ボタンをクリック

-

[編集]メニュー→[フォーマット設定...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

フォーマット(IICマスタ)設定エリア

転送クロック

転送クロック値を直接入力します(単位:kHz)。

小数点付き数値の設定も可能です。

IICWL

シリアル・クロックのロー・レベル幅を直接入力します。

IICWH

シリアル・クロックのハイ・レベル幅を直接入力します。

スレーブアドレス

通信するスレーブ側のアドレスを直接入力します。

送信/受信

転送方向を選択します。

送信

このウインドウがデータを送信します。

受信

このウインドウがデータを受信します。

WTIM

ウエイト・タイミングを選択します。

8クロック

8クロック後にウエイト状態になります。

9クロック

9クロック後にウエイト状態になります。

SCLへ接続

マイクロコントローラのシリアル・クロック入出力で使用する端子をドロップダウン・リストから選択します。注

SDAへ接続

マイクロコントローラのシリアル・データ入出力で使用する端子をドロップダウン・リストから選択します。注

繰り返し

シリアル ウインドウの[自動送信]ボタンまたは[自動受信]ボタンをクリックした際に,データ転送の繰り返しを行う場合,チェックします。

 

-

自動送信の場合

自動送信で最後のデータを送信したのち,データの先頭に戻って自動送信を続けます。

-

自動受信の場合

自動受信で最後のデータを受信したのち,Wait時間の先頭に戻って自動受信を続けます。

(デフォルト)

-

自動送信の場合

自動送信で最後のデータを送信したのち,送信を停止します。

-

自動受信の場合

自動受信で最後のデータを受信したのち,受信を停止します

注

周辺I/Oリダイレクション・レジスタで兼用機能を割り当てるポートを切り替えている場合は,その設定に従った端子を選択してください。周辺I/Oリダイレクション・レジスタの設定に対応した端子が選択されていない場合,シリアル ウインドウでのデータの送受信は正しく行われません。

(2)

フォーマット(IICスレーブ)設定エリア

一致アドレス

このウインドウの自局アドレスを直接入力により指定します。

WTIM注1

ウエイト・タイミングを選択します。

8クロック

8クロック後にウエイト状態になります。

9クロック

9クロック後にウエイト状態になります。

SCLへ接続

マイクロコントローラのシリアル・クロック入出力で使用する端子をドロップダウン・リストから選択します。注2

SDAへ接続

マイクロコントローラのシリアル・データ入出力で使用する端子をドロップダウン・リストから選択します。注2

繰り返し

シリアル ウインドウの[自動送信]ボタンまたは[自動受信]ボタンをクリックした際に,データ転送の繰り返しを行う場合,チェックします。

 

-

自動送信の場合

自動送信で最後のデータを送信したのち,データの先頭に戻って自動送信を続けます。

-

自動受信の場合注1

自動受信で最後のデータを受信したのち,Wait時間の先頭に戻って自動受信を続けます。

(デフォルト)

-

自動送信の場合

自動送信で最後のデータを送信したのち,送信を停止します。

-

自動受信の場合注1

自動受信で最後のデータを受信したのち,受信を停止します

注 1.

シリアル選択エリアのシリアル・インタフェース一覧からIICを選択した場合は,無効となります。ウエイト状態は無く,データを自動的に受信するためです。

注 2.

周辺I/Oリダイレクション・レジスタで兼用機能を割り当てるポートを切り替えている場合は,その設定に従った端子を選択してください。周辺I/Oリダイレクション・レジスタの設定に対応した端子が選択されていない場合,シリアル ウインドウでのデータの送受信は正しく行われません。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

設定を有効にし,このダイアログをクローズします。

キャンセル

設定を無視し,このダイアログをクローズします。