Everything

XRunBreakInfo


XRunBreak情報(debugger.XRunBreak.Refer,debugger.Interrupt.ReferTimer関数の戻り値)を保持します。

[型]

class XRunBreakInfo:
        Value = 0
        TimeType = Timetype.Min
        IsPeriodic = True

[変数]

変数

説明

Value

イベントの発生間隔値が格納されます。

ATimeType

発生間隔値の単位が格納されます。

種類

説明

TimeType.Min

分単位

TimeType.S

秒単位

TimeType.Ms

ミリ秒単位

TimeType.Us

マイクロ秒単位

TimeType.Ns

ナノ秒単位

IsPeriodic

指定時間毎にコールバックされるかどうかが格納されます。

[詳細説明]

-

XRunBreakInfoはclass形式になっており,debugger.XRunBreak.Refer,debugger.Interrupt.ReferTimer関数の戻り値の構造です。

[使用例]

>>>debugger.XRunBreak.Set(10, TimeType.S, True)
>>>info = debugger.XRunBreak.Refer()
10Second Periodic
>>>print info.Value
10
>>>print info.TimeType
S
>>>print info.IsPeriodic
True
>>>