ECMエラー情報を参照します。【RH850】【E1/E2/E2 Lite/E20/Full-spec emulator/IE850A】
[指定形式]
debugger.PseudoError.Get(nameList = [])
|
[引数]
|
|
|
|
nameList
|
取得するエラーの名称(短縮形)のリストを指定します。
|
[戻り値]
ECMエラー情報のリスト(詳細はPseudoErrorInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
[番号] [エラーの名称(短縮形)] [ビットIORの名称] [Errorの値]
|
[使用例]
>>>rl = ["ECC_DED", "ECC_CodeFlash_AddressOverflow"]
>>>ei = debugger.PseudoError.Get(rl)
28 ECC_DED ECMPE028 False
35 ECC_CodeFlash_AddressOverflow ECMPE103 False
>>>print ei[0].Name
ECC_DED
>>>print ei[0].BitName
ECMPE028
>>>
|