Everything

debugger.Address


アドレス式を評価します。

[指定形式]

debugger.Address(expression)

[引数]

引数

説明

expression

アドレス式を指定します。

[戻り値]

変換したアドレス(数値)

[詳細説明]

-

expressionで指定したアドレス式をアドレスに変換します。

注意 1.

CubeSuite+.exeの起動オプションでスクリプトを指定して実行する場合,デバッグ・ツールと接続するまでシンボル変換機能は使用できません。
つまり,本関数は使用できませんので,接続後に実行してください。

注意 2.

アドレス式にロード・モジュール名やファイル名を指定する場合は,ダブルクォーテーション(" ")で囲む必要がある場合があります。詳細については,「CS+ デバッグ・ツール編」を参照してください。

例

ファイル名C:\path\test.c,関数subを指定する場合

"\"C:/path/test.c\"#sub"

または

"\"C:\\path\\test.c\"#sub"

[使用例]

>>>debugger.Address("main")
0x4088
>>>debugger.Address("main + 1")
0x4089
>>>