Everything

debugger.Performance.Get


パフォーマンス計測の結果を参照します。【RH850】【E1/E2/E2 Lite/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[指定形式]

debugger.Performance.Get()

[引数]

なし

[戻り値]

パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。

[パフォーマンス測定イベント番号] [カウント数] [パフォーマンス計測のモード] [パフォーマンス計測の項目]

[使用例]

>>>pf = debugger.Performance.Get()
1 2030 MaxCount AllFetchCall
2 3000 MinCount AllFetchBranch
>>>print pf[0].Count
2030
>>>print pf[0].Mode
PerformanceMode.MaxCount
>>>