Everything
C. Python 3実行環境との外部通信機能/csplusモジュール関数

ここでは,Python 3実行環境との外部通信機能で使用するcsplusモジュールの関数について説明します。

表 C.12

csplus モジュール関数

関数名

機能概要

csplus.add_address_breakpoint

ブレークポイント種別を指定して、アドレスブレークポイントを追加します。

csplus.add_event_listener

CS+で発生したイベントを受信するリスナーを登録します。

csplus.connect

Python 3 実行環境とCS+のソケット通信を確立します。

csplus.disconnect

Python 3 実行環境とCS+のソケット通信を切断します。

csplus.download_loadmodule

ロードモジュールファイルをダウンロードします。

csplus.get_all_breakpoints

ワークスペース内のすべてのブレークポイント情報を取得します。

csplus.get_expression_info

式のサイズ、型、および値を取得します。

csplus.get_float_expression

指定した式の浮動小数点値を取得します。

csplus.get_integer_expression

指定した式の整数値を取得します。

csplus.get_register

指定されたレジスターの値を取得します。

csplus.get_source_line_address

指定されたソース行に対応するアドレスを取得します。

csplus.get_symbol_address

指定されたシンボルに対応するアドレスを取得します。

csplus.get_time_measurement_result

指定されたタイマの計測結果を取得します。

csplus.get_timer_providers

サポートされているタイマ・プロバイダを取得します。

csplus.get_timers

サポートされているタイマ名を取得します。

csplus.get_variable_size

指定された変数のサイズを取得します。

csplus.get_variable_type

指定された変数の型を取得します。

csplus.is_debug_session_running

プログラムが実行中かどうかを調べます。

csplus.is_timer_supported

選択中のタイマ・プロバイダがタイマ機能をサポートしているかどうかを調べます。

csplus.launch_debug_session

デバッグセッションを開始します。

csplus.read_memory

指定されたアドレスから値を読み出します。

csplus.remove_all_breakpoints

すべてのブレークポイントを削除します。

csplus.remove_event_listener

add_event_listenerで登録した、CS+イベントのリスナーを登録解除します。

csplus.reset_debug_session

指定されたデバッグセッションでリセットを実行します。

csplus.resume_debug_session

指定されたデバッグセッションでresumeを実行します。

csplus.select_timer_provider

タイマ関連の関数で使用されるタイマ・プロバイダを設定します。

csplus.set_float_expression

指定された式に浮動小数点値を代入します。

csplus.set_integer_expression

指定された式に整数値を代入します。

csplus.skip_all_breakpoints

すべてのブレークポイントを無視するかどうかを指定します。

csplus.step_in

指定されたデバッグセッションでステップ実行を行います。

csplus.suspend_debug_session

指定されたデバッグセッションで実行の中断を行います。

csplus.terminate

CS+との通信を切断し,CS+を終了します。

csplus.terminate_debug_session

指定したデバッグセッションを切断します。

csplus.write_memory

指定されたアドレスに指定された値を書き込みます。