Everything

csplus.get_expression_info


式のサイズ、型、および値を取得します。

[指定形式]

csplus.get_expression_info(session_id, expression)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

expression

評価する式を指定します。

[戻り値]

サイズ、型、値を size;type;value の形式で返します。

各情報は以下のようになります。

値

説明

size

式で指定された変数等のバイト単位のサイズ

type

式で指定された変数等のデータ型

value

式で指定された変数等の値

[詳細説明]

-

式のサイズ、型、および値を取得します。

[使用例]

>>> csplus.get_expression_info(0, "floatVar")
'4;float;10.1234'