Everything

作成プログラムの概要

作成するプログラムと,ターゲット・ボード(QB-R5F100LE-TB)の概要を説明します。

 

1. 作成プログラムの概要

      今回作成するプログラムは2つのLEDを交互に点滅させる簡単なプログラムです。プログラムの詳しい説明は付録の「サンプル・プログラムの説明」を参照してください。

 

                       LEDが交互に点滅します

 

2. ボード(QB-R5F100LE-TB) の概要

      ターゲット・ボードとして用いるQB-R5F100LE-TBの概要は以下のとおりです。

QB-R5F100LE-TBについて詳しく知りたい方は,付録の「QB-R5F100LE-TBの仕様」を参照してください。

 

   

評価用LED1            :ポート62(P62)がLOWで黄色に発光します。

評価用LED2            :ポート63(P63)がLOWで黄色に発光します。

14pinコネクタ           :オンチップ・デバッグや書き込み時に使用します。